This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:EVM 原理图

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512EVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699504/tps92512hv-evm-schematic

器件型号:TPS92512HV
主题中讨论的其他器件:TPS92512EVM-001

您好!

 TPS92512EVM-001的用户指南中有一个二极管 D1:

二极管的用途是什么?

2.如果从电路中移除该二极管会怎样?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、您好!

    二极管 D1用于防止电感器电压在 LED 堆栈打开时变为高于 Vin 的二极管压降。 如果 LED 灯串从未打开、则无需 D1。 根据电路的使用方式、在安全测试期间可能需要该电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    很抱歉我得不到。 对于降压转换器、如果 LED 电路断开时占空比高达100%、输出电压将等于 Vin、我对吗?
    那么、为什么需要对其进行保护呢? 您能更详细地解释一下吗?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu、您好!

    如果降压转换器正在运行并且您断开 LED 灯串、则降压电感器有电流流动。  该电流在哪里流动?  如果有输出电容器、它会将其能量转储到电容器中。  如果电容器很小或没有电容器、电感器的开路端电压将上升、直至找到导通路径。  要确定电压的高值,您需要使用(1/2)L*I^2,而不是(1/2)C*V^2。  方程的电容部分必须从运行 V 变为最终 V SO (1/2) L*I^2 =(1/2) C (V2^2-V1^2)、其中 V1是运行输出电压、V2是电感放电后的最终电压。

    在 D1就位时、一旦能量达到 Vin 加上二极管压降、就会进入 Vin、从而防止开路电感器产生电弧、造成损坏或引起安全问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    明白了、非常清楚、感谢您的解释!!