This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8节 LiCoO2电池充电

Guru**** 2611275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672239/8-cells-licoo2-battery-charge

大家好、我的客户需要8节 LiCoO2电池充电解决方案。 我搜索并发现我们只有6个电池 IC。 我们是否计划发布更高电压的充电器?

您是否有任何关于如何在 TI 器件中实现8节电池充电的建议?  充电电流需要为10A。 输入电压为36V DC。

我找到了 TIDA00704、但它适用于 LiFePO4电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何适用于36V 输入和8节 LiCoO2电池的集成充电器器件。 您可能必须使用分立式解决方案。 e2e.ti.com/.../671873