This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60255:寻址

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671767/tps60255-addressing

器件型号:TPS60255

我已经查看了 EVM 的数据表和用户指南,找不到有关发送到器件的第一个数据字节中使用的特定地址的任何信息。

对器件进行编程时、使用哪个地址与器件通信?

您能解释一下这一点以及正确编程和使用器件地址所需的过程吗? 我知道我缺少一些东西、但我找不到我要查找的信息。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    感谢您的联系、我已将您的问题提交给我们的应用程序、您很快就应该会听到他的声音。 谢谢!

    - Sheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    器件地址为0x42。 您可以在数据表第12页的图13中找到它作为波形的一部分。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Har-Leong、
    非常感谢您的帮助!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist