This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:发布后放松 Qmax 更新问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678427/bq34z100-g1-post-relax-qmax-update-question

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我想知道局部放电后 Qmax 更新的最低要求。

我的理解是:

a)需要37%的通过电荷。

b) 0安培电流流动(还是这个退出电流?)

c) dV/dt < 4uV/s (或5小时)

1.是这样吗?

2.此外、如果电流小于"死区"设置、这是否被视为0安培?


此致、

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该重新发布此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    很抱歉耽误你的时间。

    要求如下:

    -电池 AverageCurrent()< Quit Current
    - dV/dt < 4uV/s
    -C/20表示电流,以确保电池已放电。

    让我来了解一下死区和充电。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电后、即使在放松5个多小时后、我也无法获得 Qmax 更新。   

    这是 BQ34Z100-G1

    关注问题:

    如果 dV/dt 不小于4uV/s、5小时超时是否仍会导致 Qmax 更新?

    如何 计算 dV/dt? 使用了多少个样片? 我的计算表明我实现了< 4uV/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能否在日志之前和之后向我发送您的 gg 文件?

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想提一下、对于放电电流、建议确保您的电流为 C/100、以确保电量监测计认为电池单元已放松、然后进行 Qmax 更新。 这是没有 Qmax 更新的另一个可能原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我想说的是、我知道 C/20在 DS 中、但如果您遇到任何问题、请尝试使用 C/100来确保电池单元处于休息状态。 检查的另一个优点是基本项目、但要确保它已启用。 您的 gg 文件将告诉我们这一点。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    希望一切都好。 由于不活动、我将关闭您的问题。 如果您有任何其他问题、请勿回复。 如果我们解决了您的问题、请将您的问题标记为"已解决"。 如果您有任何其他问题、请启动新的主题、我们将进一步处理您的问题。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后必须跟进此问题。 很抱歉耽误你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、我现在将关闭它