请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 尊敬的 TI 专家:
我想 通过 MCU 读取 bq28z610电池1电压和电池2电压、但在 BQ28Z610 TRM 中没有有关它们的命令。
您能否帮助提供读取 bq28z610电池1电压和电池2电压的命令?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[报价用户="Batt ]您好 Ke、
这很简单。 只需将0x7100写入寄存器0x3E。 然后从其中读取36个字节。 其中的第二个和第三个字节将以小端字节序为您提供电池电压1和2。
例如、 在我的仪表上将0x7100写入0x3E 将得到71 00 EC 0F F7 0F 00 00 00 D1 1F 8D 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 24、其中 EC 0F 和0F F7是电池1和电池2电压。
[/报价]