This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:更高的负载

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670533/lm3150-higher-load

器件型号:LM3150

我正在测试使用 LM3150的3.3V 10A 降压稳压器、我注意到我的高侧栅极信号在5A 时看起来很好、比我在周期中开始出现小的下降/下降、请参阅下面的屏幕截图。 任何因这一原因而提供的指导都将是很好的。 第1个外转是低于5A 的栅极信号的屏幕截图。 第二个是高于5A 的不同栅极信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有布局图吗? 务必保持输入电容器环路和2个 FET 足够小。
    此外、请确保您的设计不会达到 RLIMIT 设置的电流限制。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我的 schmatic 和布局图、我不相信我会达到电流限制、因为我目前没有安装 R2_1 (I_lim 电阻器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试像 EVM 一样在输出端添加更多电容器?
    www.ti.com/.../snva371d.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流为300uf、Altium 中的器件信息有误、计算结果显示我需要至少220uf、我假设输出电流足够。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看 AN-1900的"替代纹波注入"部分、您如何计算 RR、Cr 和 CAC 的值? 当我向该节点或 CFF 添加任何内容时、输出不再使用 VOUT=VFB x (Rfb1+Rfb2)/Rfb1提供的电阻器值将电压调节至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通常使用此公式来计算其纹波注入部分

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了参考材料中的公式、但仍然存在稳定性问题、当我添加 Rr=10k、Cr =.01uf 和 Cac=0.22uf 时、它会将输出电压从3.3V 更改为4.5V - 4.8V (不稳定)、并且开关频率从300kHz 更改为430kHz。 在使用电阻负载进行初始测试期间、我没有看到任何这种情况、然后移动它为 PCB 供电、并看到我的上 FET 在10分钟后处于140°C、并开始使用示波器进行探测。 我现在还遇到了电阻负载的不稳定问题、IC 是否有可能损坏?