This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:TPS62140A 的 SS 端子

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140A, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700353/tps62140a-ss-terminal-of-tps62140a

器件型号:TPS62140A
主题中讨论的其他器件: TPS62147

你(们)好

我对 TPS62140A 有疑问。
如果我不使用 SS 电容器、是否应将 SS (9引脚)端子连接到 GND?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    不清楚您的意思、但 SS/TR 引脚不应接地、因为器件不会启动。

    D/S 中的第8.3.2节说明了将 SS 引脚悬空可实现最快的启动时间。 由于浪涌电流消耗较高、因此某些应用不建议这样做。 如果是这种情况、请添加一个 SS 电容器。

    此外、我们还有更新、更小、更精确的 TPS62147/8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

    感谢你的答复。
    很抱歉,我没有解释。
    是否可以在不使用 SS 电容器的情况下使用 TPS62140A?
    如果可以、您能告诉我 SS/TR 终端的 SS 时间和连接方法吗?

    此致、

    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我之前的答复和我参考的 D/S 部分应说明如何连接 SS/TR 引脚。

    最快时间不受控制/限制、因此它将取决于您的输入电压、输出电压、输出电流和输出电流。 您是否为您的应用定义了这些参数?