This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2586:电感器过热、然后烧坏

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670429/lm2586-inductor-overheats-then-burns

器件型号:LM2586

大家好!

LM2586和功率电感器过热问题。

用途

我设计了一个恒定电流源、用于以12-24 VDC 的电压驱动60V LED 指示条。 所需的输入电压范围为9-36VDC、LED 条形电压标称值为54-57VDC、驱动电流约为200mA。

问题

该电路按预期工作、在最初的30分钟工作时间内、温度水平似乎正常。 但在将近半小时后、功率电感器开始发出蜂鸣声、过热、然后永久失效。

我尝试了什么

起初、我以为问题来自电感器的直流电阻、因此我用  7447709681替换了它 、因为这个具有较低的直流电阻。 但问题仍然存在。 我还在 FREQ ADJ 引脚上放置了一个22k 电阻器、以提高开关频率、但没有帮助。  

下面是原理图:

注:

- BL 引脚来自 MCU 以打开和关闭灯

-输入 Vx 之前有一个 π 型滤波器(100uF-68uH-100uF)。 但它位于另一张工作表中、因此我无法在这里展示它。

这是 PCB:

你有什么建议?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rohat、

    输入电压范围为9-36V、输出电压为60V@0.2mA、对吧? 当输入电压为9V 时、输入电流需要为1.48A (假定效率为0.9)。 您选择的两个电感器的额定电流过小。 请选择额定电流更高的电感器。
    2.在 VIN 引脚上添加一个0.1uF 旁路电容器。
    3. VX 线的底部左角太小。 并在电感器周围添加铜面积以实现散热。 C34接地如何连接到底部接地平面? 如有必要、添加过孔。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zack Liu ]Hi Rohat、

    输入电压范围为9-36V、输出电压为60V@0.2mA、对吧? 当输入电压为9V 时、输入电流需要为1.48A (假定效率为0.9)。 您选择的两个电感器的额定电流过小。 请选择额定电流更高的电感器。
    2.在 VIN 引脚上添加一个0.1uF 旁路电容器。
    3. VX 线的底部左角太小。 并在电感器周围添加铜面积以实现散热。 C34接地如何连接到底部接地平面? 如有必要、添加过孔。

    此致、
    Zack

    [/报价]

    您好、Zack、

    感谢您的回答。

    1 -输出电流为0.2A、输出电压随负载而变化、但最大值为54 VDC。 在我们的测试过程中、标称输入电压为24VDC、电感器在此情况下失败。 关于电感器、不幸的是、我不能因为尺寸限制(7x7mm)。 此外、我们的电感器具有最低的 RDC、因此我必须使用它。

    2- 100N 陶瓷电容器位于 L10下方(左下角)。 但我要将其移至靠近第7个引脚的位置。

    3 -底部左侧(VX)的履带厚度为1mm、VIN 引脚的厚度为0.65mm。 这是问题吗? 电感器的覆铜区差不多、但遗憾的是、由于尺寸限制、无法放置铜区。 顺便说一下、C34通过一个靠近 RS2的0.6mm 通孔连接到底部 GND 平面。

    奇怪的是、问题在上电大约30分钟后就会显现出来。 当我们使用另一个负载测试同一电路时(具有相同负载电流的49 VDC 输出电压)、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rohat、
    根据您的描述,输入电流大约为54*0.2/24/0.9=0.5A。 它小于我们的电感器额定电流。 但是、如果您想将输入电压降低至10-20V、问题仍然存在。
    当 Vo=54V 时、您能向我展示 SW 引脚波形吗?
    在电感器过热并发生故障后、切换到新电感器后、芯片是否仍然工作?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    我将在工作完成后发布一份 oscillogram。

    该电路在更换烧毁的电感器后工作。 但问题会在一段时间后再次出现。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rohat、

    您是否得到了 SW 的波形?
    LM2586的电流限制为4A。 所选电感器的额定电流为1.1A。 但是、如果输入电压为24V、则平均输入电流无法达到1A。 请使用万用表和电流探头来监测输入电压、电感器电流。
    此致、
    Zack