This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:电流共享控制原理

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682108/ucd3138-the-principle-of-current-sharing-control

器件型号:UCD3138

我想知道以下 电流共享工作模式的原理。

PWM 总线电流共享;

2.主/从电流共享。

3.如何 使用 UCD3138实现冷冗余

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下文档:

    www.google.com/url

    如果您有任何问题、请告诉我。

    我不确定冷冗余到底是什么意思。 当 CRamic 输出电容器的值变小时、您是否指的是温度较低的不同补偿? 请提供建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak Bolurian、您好!

    感谢您的反馈。

    1.果酱网的链接

      我 现在是中国的商务旅行、现在无法链接到 GOole Websit。

      您是否可以为其提供另一个链接?

    2.冷冗余

    请参阅以下网站、了解" 冗余 "功能。

    https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/motherboards/server/p4000m/sb/p4000m_cwp_tps_rev1_2.pdf

    第2.3.4节将显示什么是冷冗余。

    此致

    张学友

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过电子邮件向您发送当前共享应用程序。

    关于冷冗余,根据时序和延迟要求,这可以使用快速中断来实现。

    FAULT 引脚上的边沿可以调用快速接口并打开 CR 中的电源。

    请告知打开电源的延迟要求。  

    此致、