This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:学习周期。

Guru**** 2605155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682633/bq40z60-learning-cicle

器件型号:BQ40Z60

您好!
我无法成功完成学习周期。 我使用4S 5000mAh 锂电池组和 EVB。 所有报警位都被清除。 但在休息时间后、更新状态不会更改为05。
您可以检查我的设置文件吗?

我使用不带充电器功能的 BQ40Z60。 品牌充电器与负载的连接通过端子 VSYS 和 PGND 实现。 是这样吗?

此外、在充电结束和剩余时间后、RSOC 下降至92%。 这是正常的吗?

此致、

Alex Svir

e2e.ti.com/.../bq40z60_5F00_5Ah_5F00_20.04.18.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否正确识别了电池的化学成分? 这在您开始学习周期之前非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    我犯了一个错误。 我们使用锂离子电池。 据我了解、默认情况下支持这些功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 但是、在尝试学习周期之前、您需要正确匹配化学 ID。