This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低 z 高度直流/直流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671092/low-z-height-dc-dc

主题中讨论的其他器件:TPS63027TPS61022

需要在2.5V 至5.5V 的输入电压范围内以恒定5V 输出提供0.5A 至3A 的电流。

高效率很重要

Z 高度最大值小于1mm (更喜欢接近0.5mm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,贾佳,

    您能否将客户和应用程序添加到上述备注中?

    升压转换器是否正常工作或是否需要降压/升压转换器、如 TPS63027?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    我叫 Maseo Browning、是应用轮岗计划中的 FAE。 我将协助贾庆林。

    我们不能透露我们正在与之合作的客户、我们也没有该应用程序、一旦我们可以添加该应用程序。

    您是否也能为升压转换器提供建议?

    此外、我们是否有能够驱动更大电流的器件? 这个看起来的最大输出电流为2A、我们需要一个电流范围为0.5A 至3A 的电流。

    谢谢、
    Maseo Browning
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maseo、

    我们的设计中有一个升压转换器 TPS61022、可满足您的要求。 样片将于4月下旬提供。 我将通过电子邮件向您发送 TPS61022的单页概述。

    谢谢

    Gavin