This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:单个白光 LED?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699624/tps61043-single-white-led

器件型号:TPS61043

我可以使用它来驱动单个白光 LED 吗?   

应用中的输入电压大约为2V - 3V (两节串联 AAA 电池)。

要驱动 LED、输出电压将需要~3.5V (3.2V LED VF + 0.25V 反馈电压)、因此当输入电压为3V 时、我大致估计占空比为~20%。  我假设控制器可以在该占空比下运行、但我在数据表中没有看到最小开关导通时间或占空比的指示...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此线程。 有人很快就回复了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    是的、TPS61043可以支持 一 个白光 LED。 升压转换 器采用脉冲频率调制(PFM)方案、具有恒定峰值电流控制和高达1MHz 的最大开关频率。

    此致

    H L