This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG34XX-BB-EVM:R9烧毁

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM, LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698954/lmg34xx-bb-evm-r9-burns-out

器件型号:LMG34XX-BB-EVM
主题中讨论的其他器件: LMG3410-HB-EVM

我购买 LMG3410 HB EVM  和 LMG34XX-BB-EVM 板、并将它们一起使用

我使用三相电源通过三相二极管整流器提供直流电源。

PWM 信号使用 BNC 连接器并为 LMG34XX BB EVM 板提供12V 电源。
但是、当电源打开时、LMG34XX BB EVM 板的 R9电阻会烧毁。
当电源在该状态下打开时、12V 电源电流会受到超过特定电压的噪声的严重影响。
我想解决这个问题。 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanghwa、
    很遗憾听到您遇到 LMG3410 HB 和 BB 电路板问题。 我们从未遇到过这个问题、因此我怀疑电源有问题。 放置 R9电阻器是为了增加 AGND 和 PGND 之间的电感、以便高 dv/dt 电流不会干扰 AGND。 燃烧该电阻器意味着大直流电流将流经该网络。 您是否在三相整流器之后放置了一个保持电容器? 此外、12V 电源是否与直流输入隔离?
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三相整流器后面有一个电容器、并使用隔离式12V 直流电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanghwa、
    在没有输入连接的情况下仅提供12V 电源时、您是否可以确保没有过热?
    如果您看不到过流(在100kHz 频率下消耗大约60-70mA 电流)、您能否从隔离式直流电源提供直流电压、而不是直接重新接收交流电压? 我仍然认为问题是电路板外部的问题。
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、该电路应在不焊接 R9的情况下工作、因为 LMG3410-HB EVM 上的低侧 FET 隔离了栅极和故障信号。 您可以尝试在不焊接 R9的情况下运行它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有二极管整流器、我们就无法使用它。

    我们计划购买 LMG3410-HB-EVM 并直接使用它。

    但是、由于 无法确定"LMG3410-HB-EVM"的电源容量(数据表中没有 HB-EVM 电路板电源容量)、因此设计出现问题。

    您能否告诉我"LMG3410 HB EVM"需要多少电源?
    我想知道130kHz 时的功率。(HVIN 直流 输入电压 350V、输出电流3.5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天会检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanghwa、
    所有电路板在由12V 电源供电时、在100kHz 时消耗70mA 电流、在130kHz 时消耗75mA 电流。 对于 LMG3410、您可以从数据表中检查电源电流与 Fsw 的关系。
    www.ti.com/.../lmg3410.pdf

    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 HVIN 输入直流电压的输入电压增大、功率是否有任何差异?

    唯一 HV-EVM 板的12V 电流是否为75mA? (不包括 LMG34XX BB EVM 板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMG3410在 VD=0V 时消耗约4.5mA、在 VD=400V 时消耗约5.5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复。
    之前、您说过在12V 电源下电流为75mA。 (130kHz)
    不带 LMG34XX-BB-EVM 的 LMG3410 HB EVM 是否仅具有75mA 电流?

    如果不是、您能否仅告诉我 LMG3410 HB EVM 的电源?

    如果可能、HVIN = 350V、输出电流= 3.5A。

    但斯克你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghwa、

    LMG3410 HB 板和 LMG34XX-BB-EVM 在130kHz 时通过12V 电源消耗75mA 的电流。 但是、LMG34XX-BB-EVM 板的 LDO 会损失部分功率。 为了弄清每块电路板消耗的电流大小、我分离了两个电源:1)为 BB 电路板提供12V 电压;2)为 HB 电路板提供5V 电压。在本例中;

    • LMG3410-HB 板在130kHz VD=350V 和 IL=3.5A 时从5V 电源消耗约70mA 的电流(电流不影响驱动器电流消耗)
    • LMG34XX-BB-EVM 电路板在12V 电源下消耗的电流约为10mA。

    这实际上意味着、如果您为 BB 电路板提供12V 电压、LMG3410-HB 消耗约0.35W、而 LMG34XX-BB-EVM 及其 LDO 上的其余功率(12V*0.075 - 0.35W=0.55W)将丢失。

    希望这对您有所帮助。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Serkan