This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:当启用省电模式时、+12V 输出上的大纹波和可闻噪声。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671424/tps65130-big-ripple-and-audible-noise-on-12v-output-when-the-power-save-mode-is-enabled

器件型号:TPS65130

您好!

我已经花了很多时间阅读了本论坛中报告的其他/相同案例、但您似乎还没有明确的答案。

我花了几天的时间尝试通过一些小的改动来解决这个问题、例如改变前馈补偿网络等。由于我们的电路板现在已经在大规模生产中、我们需要找到一个可以通过小的修改来实现的解决方案。 遗憾的是、这种纹波在过去从未出现在我们的原型中、现在我们在大规模生产中首次看到了这种纹波。 即使在同一个生产中、某些电路板也没有问题、因此问题是非确定性的!

有关该问题的详细信息:我们的电路板中使用 TPS65130从+5V 输入产生-12V 和+12V。 根据参考设计的建议、将引脚 PSP 和 PSN 连接至5V 以激活省电模式。 12V 电压相对较好、但+12V 电压具有较大纹波、其电感器会产生可闻噪声。 下图显示了纹波:

在我们修补电路板并禁用节能模式后、纹波消失了。 (*没有其他解决方案,例如更换前馈电容器,在 CP 上添加一个与电容器并联的1M 欧姆电阻器,用我们库存中的旧版本替换芯片,用不同的电感器替换电感器, 改变输入和输出电容等可以解决问题。)

主要问题:PSP (芯片的引脚编号9)是内部下拉还是上拉? 如果它被下拉、您是否认为可以将这个引脚保持悬空、以便可靠地禁用省电模式? (*我们已经生产了许多 PCB,使引脚悬空是我们唯一可以做的修补。 在该 PCB 上、无法将引脚连接到 GND。)

您是否会推荐任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolay、

    感谢您通过首先阅读文章来展现典范行为! 这将会前后节省大量的成本。

    您没有提到但也很重要的两个项目:

    • 添加一个与前馈电容串联的50千欧电阻器。
    • 我们还 建议 将 AGND 与 PGND 隔离、并仅通过散热焊盘进行连接。 您能否为我们提供布局以供审核?

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们测试了50k 欧姆电阻器。 没有改善。

    请注意、我们已经生产了两次此板的原型版本、没有任何问题、并且+12V 工作正常。 然后、我们以完全相同的布局开始大规模生产、这一问题首次出现在大规模生产中。 我已从该电路所在的区域附加 PCB 的光绘文件。 TPS65130位于顶层、电感器位于底层。 PCB 具有12层带插头的过孔、因此非常密集。

    请回答我关于 PSP 上拉的问题: "PSP (芯片的引脚编号9)是内部下拉还是上拉还是浮动?" 我在 TI 的任何文档中都找不到此信息。 这个问题的答案可以帮助我们摆脱这个问题。

    有可能与您通话吗? 这可能有助于找到解决方案。 Skype 通话或停机更好。 请告诉我们您何时可以获得此电话、电话号码或联系信息。 从早上到午夜、德国时区适合您的任何一天。

    此致、

    e2e.ti.com/.../Fabrication.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikolay、

    PSP/PSN 节点保持悬空、未连接内部上拉/下拉电阻器。 这意味着、为了实现可靠运行、您需要将其与 GND (推荐)或 VI 相连

    是的、我们可以打电话给我、在我的公司电子邮件帐户(i-weiss@ti.com)上给我一个简短的笔记、我们可以进行讨论。

    此致。
    Ilona