This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:VSTOR 输出压降问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681677/bq25505-vstor-output-drop-issue

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: TMP102

我们的客户向我们发送了 VSTOR 输出下降问题、如下所示:

“在80摄氏度(175 F)及以上时,VSTOR 输出从4.2伏下降到2.8伏大约2秒钟,然后恢复。”

 

考虑了哪些类型的问题、应该获得哪些类型的详细信息来解决这些问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa - San、

    如果环境温度为80°C、器件本身的温度是多少? 组件在80C 时变化、在温度低于时、电容和电感值不相同。

    它们是否使用直流电压电源作为输入? 80C 时收集元件的行为是什么?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    问题详细信息如下、

    在温度>=80°C (176 F)时对 BQ25505进行温度测试期间、VSTOR 的输出显示从4.2V 降至2.8V、然后恢复。

    电路运行的概述

    OPT1是一种 PIN 二极管、在 CW 模式下以0.5mW 至5mW 的功率提供1310nm 激光

    具体取决于光纤损耗和与源的距离。

    这适用于基于 SLUUAA8A–2013年9月电路的应用中的 BQ25505器件

    2014年8月修订第4页。

    然后、4.2伏输出通过低静态电流电压稳压器降至2.8伏、从而提供 ATTiny2A

    控制 TMP102温度传感器和用作光学镜片的 DICON MEMS 开关的 MCU。

    MCU 以串行数据格式发送温度读数、以驱动光学开关。

    测量的波形。

    我可以直接向您发送其他原理图和 PCB 布局数据吗?

    e2e.ti.com/.../BQ2505_5F00_Temperature_5F00_Sensor_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshwa - San、

    我将通过电子邮件与您联系以继续此讨论。 谢谢、

    Gautham