This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:峰值灌电流?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681974/ucc28700-q1-peak-current-sink

器件型号:UCC28700-Q1

团队、

我正在帮助客户进行最坏情况分析、并提出了一个有关栅极灌电流规格的问题。 由于绝对 最大连续栅极灌电流为50mA、因此在关闭 FET 驱动器时、是否应使用栅极电阻器来限制灌电流? 是否有建议的最大峰值灌电流规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julio:

    感谢您与我们联系。
    基本而言、需要一个栅极电阻器。
    Igate=VGate/(Rsource+RGATE+Rg)
    通过调整 RGATE 电阻器、我们可以更轻松地控制 Igate、无论在开启期间是否存在 EMI 问题或电流尖峰。

    正如您提到的、IC 的最大栅极灌电流为50mA。 绝对最大规格是连续直流额定值、只需确保灌电流不会连续超过50mA 即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julio、

    如 Kuan Wei 所述、绝对最大额定值是50mA 持续直流灌电流的限制。 它不适用于正常峰值开关电流。 没有峰值电流规格、但控制器内部栅极驱动结构在驱动 MOSFET 栅极时可自限至大约400mA 的峰值灌电流。 这是驱动器的正常和预期负载(电容)、通常不需要任何特定的栅极电阻值来限制在峰值< 50mA。 如有必要、可使用并调整 RGATE 来避免高频振铃或限制关断 dV/dt。

    这是一种异常的应用、需要来自栅极驱动级的持续电流、但如果持续灌电流小于50mA、并且控制器结温保持在125C 以下、则此类应用是可以接受的、以便在规格内运行。

    此致、
    Ulrich