This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:HV 引脚布局指南

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671880/lm5161-layout-guidelines-for-hv-pins

器件型号:LM5161

我有一位客户尝试使用 LM5161。  应用中将使用100V VIN 的最大工作电压、这会在相邻引脚(VIN/GND)之间产生高电压差。

当我的客户运行 DRC 时、需要注意的是、VIN 和 GND 焊盘之间的间距超出了电气间隙/爬电最小值。

您能否提供有关如何在最大工作条件下更好地实现此器件布局的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    数据表中指定的引脚间距焊盘图案应适合100V 电压、布局软件中设置的设计布局规则需要进行调整以适应焊盘图案引脚间距。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我重新检查了爬电距离表(对于 IEC60950-1、污染等级2)、发现我最初的假设不正确。

    具有类似问题的人员应查看这些 IEC 文档以了解其 PCB DRC 间隙设置。

    很抱歉给您带来不便、感谢 Greg 和 David 以及 TI 的每位员工。