This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:PMP7760的 FET 电压裕量

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700130/lm5022-fet-voltage-margin-for-pmp7760

器件型号:LM5022

关于 PMP7760的参考设计(如下所示)、Q102是1500Vds 的理想选择。   

我觉得1500V 电压裕度太大、可以选择低电压(例如1200V、1000V 等)和低成本 FET。

 Q102 FET 需要多大的电压裕度? (Q102 FET 是否需要1500V 裕度?)  

是否有考虑帐户电压裕度的计算方法和主要原因?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    次级反射电压约为180V、当主开关关闭时、该电压将叠加到800V 输入电压上。 考虑到泄漏电感可能会在开关瞬态下导致一定的过冲、因此不应使用1000V FET。 过冲很容易达到高原上的20%。 因此、为了使用1200V FET、您应该非常小心地选择布局和缓冲器。 1500V FET 应该更安全。

    要计算额定电压:120% x (Vin_max + k x Vout)、其中 k 是变压器匝数比。