This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PSFB:能否使用下载的官方固件测试 UCD3138PSFBEVM-027?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671959/ucd3138fw-psfb-can-i-test-the-ucd3138psfbevm-027-with-the-official-firmware-downloaded

器件型号:UCD3138FW-PSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我最近学习 了 UCD3138相移全桥固件、该软件可在 www.ti.com/.../ucd3138fw-psfb 中下载。

我发现 PMBus 附带了一些参数。 我想将此固件下载到  UCD3138CC64EVM-030 并测试 UCD3138PSFBEVM-027、 但我没有找到滤波器系数的值、VOLTGE_LOOP 的电压命令值等。 闪存中保存的值是否与 EVM 相同? 或者 我必须先使用 Fusion Digital Power Studio 设置这些值吗? 请告诉我使用 下载的官方固件测试 EVM 的正确步骤吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可以、您可以从互联网下载固件并进行测试。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在固件中有研究,但我找不到诸如滤波器系数、VOLTGE_LOOP 的电压命令值等的值。 这些值是否保存在闪存中? 或者、我必须首先使用 Fusion Digital Power Studio 设置这些值吗?