This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:OVP 和 OCP 响应时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698434/bq24295-ovp-and-ocp-response-time

器件型号:BQ24295

数据表具有以下 BQ24295 OVP 说明。 因此、我想知道从过压检测到保护执行的时间。 谢谢

电池过压限制被钳位在高于电池稳压电压的 VBAT_OVP (4%标称值)上。 当电池过压发生时、充电器器件会立即禁用充电。 故障寄存器 REG09[3]变为高电平、并向主机发出 INT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请参阅第9页数据表中的 EC 表"电池过压保护"部分。 列出了 BAT OVP 电压和抗尖峰脉冲时序规格。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、电池过流和短路保护的响应时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    OCP 保护启动的响应时间通常约为100至150us。 根据数据表 EC 表(行项 IBATFET_OCP)、该阈值的最小值为5.5V。


    此致、
    Joel H