This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:BQ51051B 和 BQ24078的 IC 可靠性信息

Guru**** 2509775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670276/bq51051b-ic-reliability-information-for-bq51051b-bq24078

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ24078

您好!

  我们正在设计使用 BQ51051B 和 BQ24078充电器的设计。 客户担心充电器 IC 中的故障导致电池热失控。 IC 中有哪些保护措施可防止输出开关锁存、从而导致过热事件?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查设计、并与您再次讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有什么更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不依赖设计--我将再次对它们执行 ping 操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件具有多种保护电池并避免损坏充电器的功能。
    bq24078保护:
    1)输入电压过压额定值为28V
    2)超过6.6V 的过电压关断
    3)包括短路保护的输出电流限制
    4)芯片内置热调节功能、可降低输出电流
    5)热关断。
    6)电池热敏电阻监控器和故障检测。
    7)和可编程输入电流限制。


    BQ51051B 具有:
    1)输入和输出过压额定值为20V
    2)15V 过流保护。
    3)热关断。
    4)电池热敏电阻监控器和故障检测。
    5)和可编程输入电流限制。


    我们没有针对 IC 本身的损坏提供保护。 我们建议使用 BQ2980XY 等保护器 IC、以实现更高的安全级别、请参阅 IC 电池保护器下的 TI 网站。