This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDSPIMCUEVM-879:LEDSPIMCUEVM-879和评估软件支持功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878, TPS92518, LEDSPIMCUEVM-879, TPS92518HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696530/ledspimcuevm-879-ledspimcuevm-879-and-evaluation-software-support-capabilities

器件型号:LEDSPIMCUEVM-879
主题中讨论的其他器件:TPS92518EVM-878TPS92518TPS92518HV

具有 TPS92518评估接口 软件的开箱即用 LEDSPIMCUEVM-879能否支持 SPI 总线上的多个 TPS92518HV 器件? 例如、我必须重新旋转 TPS92518EVM-878演示板、以便添加能够根据我的要求测试 TPS92518HV 的功能。 我想为两个额外的驱动通道添加另一个 IC。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、

    这应该适用于 DAISY APOr 或 STAR。 星型可能是最容易尝试的、它看起来支持四个地址。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、感谢您的回答

    是否 有关于在单个 SPI 总线上集成多个 TPS92518的任何辅助文档?  例如、唯一 的参考信息是 用户指南中的表1、第2页、SLUUBM0A 至跳线说明。  

    在哪里可以找到有关如何  使用 EVM GUI 来解决 TPS92518 1、2、3和4器件的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此信息转发给将了解此信息状态的人员。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    很抱歉、没有文档、但您可以使用现有 FW 将文档写入各个地址。  为此、您需要配置跳线、如所附的2张图片中所示。 在图片中、我有地址0和地址1、但您可以使用所需的任何地址。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我是否可以在周五早上请求您提供有关此支持主题的电信服务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    这将脱机

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    收到了几个回复、但没有回复原始的问题