This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS62135和 TPS62130之间的差异

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682606/tps62135-the-differences-between-tps62135-and-tps62130

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件:TPS62130

您好!

我以前使用 TPS62130是因为它具有高开关频率、高输出电流和极低的线路调节、它可以满足我的系统需求。 但最近我发现 TPS62135也具有这些优势、其性能甚至更好。 因此、我将考虑改用 TPS62135 作为 其更简单的外设电路。 我担心的是、如果 TPS62135比我没有注意到的 TPS62130弱一些?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    TPS62135/6基本上是 TPS62130系列的改进版本、具有更严格的输出精度、更高的电流、更宽的输出电压范围、更多功能、强制 PWM 模式选项等