This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:电源正常(PG)引脚问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21, TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682534/tlv62130-power-good-pg-pin-issue

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件:TPSM84A21

大家好、TI 团队。

我们使用 TPSM84A21和 TLV62130RGT 为 FPGA 和 DDR 存储器供电。

TPSM84A21 (U32)产生5V 功率、并在启动第一个 TLV62130RGT (U29)后产生1.2V 功率。

第一个 TLV62130RGT 启动第二个 TLV62130RGT (U28)、产生1.5V 电压。

TPSM84A21的 EN 由 MCU 设置、TLV62130RGT 的 EN 由 TPSM64A21的5V 输出设置。 两个 EN 信号都没有问题。

问题在于、即使没有输出电压、TLV32130RGT 的 PG 也始终为高电平。

是否可以解决此问题?

下面是我们的原理图示例: