This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:系统意外向 VR5输出提供电压

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670170/tps650830-system-provide-voltage-to-vr5-output-unexpectedly

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件: TPS650832

您好!

当 VR5禁用(ENVR5驱动为低电平)时、如果系统意外地在 VR5输出端提供4.57V 电压、是否会导致 TPS650830出现电源故障?  或者会发生其他情况吗?
谢谢!
安东尼

 
情况是当禁用 VR5 (ENVR5为低电平)、并且系统意外地为 VR5输出提供4.57V 电压?
 
 
       是的、它是否会触发 UVP 或任何异常行为? 谢谢!
 
 
此致
Eric
 
出发地:LIN、Antony [mailto:antonylin@ti.com
发送时间:2018年3月8日星期四下午4:22
更改为
:Eric Lin (林鳴遠)
游日華:PAI、Wright;MANO Yeu (宇德華);Andy Huang (黃昱安);Ryan Yu ()
主题:关于 TPS650832问题
 
尊敬的 Eric:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony、Eric:

     μs 电源轨的紧急电源关断条件为:"PowerGood Fault (OVP、UVP):Vout≤90%或 Vout≥110%(≥30 μ s)";因此、如果电源轨持续保持在4.57V、则在没有关断功能的情况下应该可以正常运行; 但是、它不是为解决意外问题而设计的、必须尽快解决。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、
    当 ENVR5在 G3模式下为低电平时、如果 VR5和 FBVR5P 节点上的异常电压电平约为4.57v、是否会产生任何影响?
    此致、
    Wright
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wright、

    PMIC 器件本身没有影响;但可能会影响系统、尤其是处理器。 请调试异常电压的原因、以使系统在指定的环境中工作。

    谢谢!

    Phil