This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:测试 EVM 时出现问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682275/tps62088-problems-in-testing-evm

器件型号:TPS62088

大家好

我的客户正在测试 TPS62088 EVM。

到目前为止、他们观察到了 TPS62088器件的2个故障:

1) 第一个 TPS62088器件未通过"无负载测试"、输入电压从3V 上升到4V
2) 第二个 TPS62088器件未通过"轻负载测试(Rout = 7 Ω)"、输入电压从3V 上升到4V

输入电压由电流限制设置为400mA 至600mA 的可编程直流电源供电、电压扫描范围为2.5V 至4.5V

TPS62088 EVM 板在默认位置与跳线配合使用。

有任何提示吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    输入电压、输出电压和 SW 增大时、您能发送一个 Vin、Vout 和 SW 波形吗?

    "失败"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    感谢您的快速回复。

    两个器件均已损坏(Vin 和 Vout 引脚对地短路)、因此目前我无法发送任何波形。

    在损坏之前、它们没有注意到任何异常行为(无振荡或高电压纹波)。

    他们尝试在零(无负载)或轻负载(7欧姆功率电阻)下以"电池范围"电压(2.8V 至4.2V)测试稳压器。

    我知道这不多,但这是我们目前所拥有的

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很难调试。 当然、该器件支持该输入电压范围。

    您可以订购新 EVM 并重新测试、同时连接示波器并在输入电压过高时触发。

    但是、在这之前、我们可以尝试两种方法。 您能否发送他们测试设置的照片? 可能存在一些简单的连接错误。

    此外、它们是否可以将示波器直接连接到之前测试中使用的同一输入电源、并以与这些测试中相同的方式更改电压? 只需将电源连接到示波器即可。 让我们看看他们的电源是如何工作的。 几年前、我有一个双路输出电源、这种电源非常糟糕且无法接受:第二个输出始终变为20V、然后返回我设置为(例如5V)的电压。 这当然会损坏 EVM。