This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:USB 信号冲突

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671942/bq25895-usb-signal-conflict

器件型号:BQ25895

我使用 BQ25895为 ARM SOC 供电。 USB 信号路由到 BQ25895和 ARM SOC 的 USB 端口。

当我将 BQ25895连接到充电器时、如何防止 ARM SOC 干扰"输入源类型检测"过程? 我希望 BQ25895能够从充电器获取最大电流。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifeng、

    bq25895在接收到输入电源后的前3秒中仅使用 D+/D-。  之后、线路变为高阻抗。  如果您不想进行检测并将充电器的输入电流限制寄存器设置为最大值、则只需将充电器的 D+引脚=D-引脚短接即可。  您还可以  使用 ILIM 引脚电阻器将输入电流钳制在最大值以下、稍后可以在 主机启动并 进行通信后禁用该电阻器。