This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215:输入电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682428/bq500215-input-voltage

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他器件: BQ51025

您好!

我已经测试了 TI Bq500215 EVM。 我发现 RX 的输入电压可支持24V 是 Bq51025、工作正常。

输入电压24V、那么我将为您提供一个理想的解决方案。  

 1.当 RX 为 Bq51025时、我们需要注意什么问题?

2.当 RX 不是 TI 部件时、我们需要注意什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bq500215仅在12V 输入下设计和测试。 TI 建议使用12V 输入电压运行。
    它可能会在24V 等其他输入电压下工作、但这并不能保证它能够在所有条件下工作。

    最佳解决方案是在输入端添加24V 至12V 降压转换器、以降低输入电压