This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:小于2x2mm

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672046/tps2595-smaller-then-2x2mm

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS22953

你(们)好,先生  

TI 是否具有电子保险丝解决方案(额定电流为2A~5A)、封装尺寸小于2x2mm?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    感谢您的支持!
    您能否共享系统(工作电压、最大 电流)和保护要求。 您是否只想进行浪涌电流控制?
    什么是应用用例和最终产品。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    应用是 SSD
    另一种解决方案是 SY6896 (5A/具有反向电流保护/2x2mm)

    我是否知道 TI 的封装尺寸小于2x2mm?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    我们没有小于2x2mm 的电子保险丝。 您能否检查具有浪涌电流控制功能的负载开关是否在此处工作?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    无法在任何在线位置找到您引用的 SY6896。 如果不需要过流或过压保护、则可以使用 TPS22953。 此负载开关采用2mm x 2mm 封装、支持5A 电流、并具有反向电流阻断功能。 我们没有任何可以支持5A 电流的较小器件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius