This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:关于 Qoss 规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682528/lmg3410-about-qoss-spec

器件型号:LMG3410

您好!

您能告诉我"设计效率超过99%且 功率密度超过155W/in 3的1kW GaN PFC 级"的详细信息吗?
本文档中列出了下表。
请告诉我 Qcss 的详细信息。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    LMG3410本身在380V 时具有大约60nC 的输出电荷。 根据开关节点和 HV/GND 重叠电容和散热器耦合电容等电路板寄生效应、所需的电荷会变高。

    此致、
    Serkan