This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:MaxError 和 SOC 值中存在错误

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697244/bq34z100-g1-error-in-maxerror-and-soc-values

器件型号:BQ34Z100-G1

早上好、

几周前、我已将学习周期程序应用于我的电池组(Li-ion 1S5P)、并且我也根据收到的有关此帖子的建议生成了黄金文件:

e2e.ti.com/.../2558700

现在我将投入生产、但在已编程的电路板上、我会遇到以下情况:

  • SoC = 0
  • 最大误差=-112

我发现这篇文章中有人提出了同样的问题、但我找不到建议的解决方案。

在下面、您可以找到我的 gg 文件和 BQ_Studio 寄存器页面的屏幕截图(很遗憾、我没有任何日志)。

e2e.ti.com/.../0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1_5F00_smart_5F00_bridge_5F00_180521_5F00_modified.gg.csv.zip

你有什么建议吗? 我将投入生产、现在我必须停止生产以解决这个问题...

非常感谢

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、
    有关上述情况的一些最新情况。
    我已将设计能耗范围从10更改为2、并相应地将设计 Eenrgy 从1750更改为32375。 在执行该操作和重置命令后、SOC 采用正确的值、但最大误差仍然保持在-112%。
    这意味着什么?
    在一段工作时间后(在 IT_ENABLE 命令之后的中)、该正确且 tne Max Error 将自动更新吗?
    是否有任何其他要修复的参数?

    再次感谢您的帮助
    此致

    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的帖子中有一个错误:我将设计能效范围从10更改为2、因此、将设计 Eenrgy 从6475更改为32375。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    更新状态为0x02。 请确保执行学习周期。 IT_ENABLE 之后、更新状态将设置为0x04、后跟0x05、最终设置为0x06、以运行学习周期并确保学习到单元格。

    有关学习周期的更多信息、请参阅以下文档:

    www.ti.com/.../slua334b.pdf

    www.ti.com/.../slua777.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。 更新状态为0x02、因为我遵循了上述其他帖子中建议的过程:

    e2e.ti.com/.../2578962

    在学习周期结束后、我修改了之前的更新状态参数以创建黄金文件。

    在任何情况下、通过将设计能耗范围从10更改为2 (为什么10不起作用?)来解决 SOC 值问题后、我还通过更改 golden 文件(即之前的.gg 文件中的更改以创建 golden 文件)来修复了最大误差值。 周期计数从0到1。

    我无法理解这是否是正确的程序(如果任何人都很清楚、请解释并确认)、但它有效!

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    将周期计数设置为0时、Qmax 误差为-112%、表示 Configuration:Data:CycleCount 和 GaugeGauging:State:CycleCount 可能不同步。 创建黄金映像时、请将两者都设置为1 (新的更新方法)。 现在建议1、而不是0)。

    此致、
    Bryan Kahler