This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:EN 阈值随热重试而下降

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681527/tps25924-en-threshold-drop-with-thermal-retry

器件型号:TPS25924

使用 TPS259241、并注意到在器 件以限流模式运行的短路情况下、在器件进入热重试模式几分钟后、EN 引脚的下降阈值似乎会下降。  它在1V 时的跳闸电压远低于1.32V 最小值。

器件在此事件期间非常热。 如果允许器件冷却并在正常负载下运行、则下降阈值在规格范围内。

此外、发现唯一重复此操作的方法是让器件在短时间内重试并在过载情况下运行几分钟。  电流过载情况(不是短路)似乎未更改阈值。

这是正常的吗?  

Vin = 8.4V 标称值(2节电池)、电流限制设置为1.25A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些其他信息:
    能够触发低阈值条件、并在输出端(阴极侧接地)使用肖特基二极管模拟短路
    在第二个器件上观察到该行为、以确保这不是不良器件。
    此外、如果在热重试模式下循环通电、则阈值返回正确的电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    EN 阈值不应受到影响。
    让我交叉检查一下 EVM 并返回给您。 请分享您正在处理的原理图。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    我将尝试获取原理图。 我知道 EN 电阻分压器设置为将输入除以4 (Vin_enable = 5.6V)、但我不知道确切的值。 ILIM = 1.25A、因此 RLIM 约为18.2K。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您提供更多信息。
    需要检查的一点是过载/热重试模式期间输入电压的变化或压降。 那么、在将电池作为输入源进行测试时会发生这种情况吗?
    从客户那里获取原理图时、您是否还可以请求他们提供输入电压、输出电压、输入电流、EN 电压的测试波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    他没有使用电池进行测试。 他在输入端有一个电源。 在重试模式下、他将降低输入电压、直到器件关闭。 他看到这种情况发生在大约4V 的电压下、而不是预期的高于5.31V 的电压范围

    我不确定他是否正在监控器件引脚或电源的输入电压、但如果电源和输入之间出现压降、这是否会使器件在更高的电源电压而不是更低的电压下关闭?

    他还注意到、只需短暂地短接输出即可将器件跳至该模式、因此可能与热无关。 他必须重启电源才能恢复。

    您是否在评估板上尝试过此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我将在几天内优先考虑并回顾我对这种情况的观察结果。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我将通过电子邮件回复、因为它涉及客户系统详细信息/规格。

    此致、
    Rakesh