This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关系统组件1655642-1的信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699673/information-on-what-system-assembly-1655642-1-went-to

我需要知道这个汇编代码是哪个数据表的一部分。

PCB # 1655644-1 REV (C)

应用工程师

组件编号1655642

(焊料)

PCB# 1655644-1 REV (C)

应用工程师

LSC

94VO

4695

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、  

    请发送装配图、如果不可行、请在装配图上列出 IC。  

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些顶部和底部的图像。

    我唯一能找到的信息是它是一个终结器组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、  

     这是一个很难调查的地方,因为它似乎是一个大概20年前建造的议会。  此时,我可以确定的最好的一点是它是 VME-bus 终端,可能与 http://www.ti.com/product/SN74VMEH22501/technicaldocuments 一起使用  。  这是合理的、因为标准 VME 端接为330/470欧姆、这就是图中所示 PCB 上的电阻器网络。  5个终端网络、每个终端器8个。  这会插入到 VME 背板中。

    希望这对您的查询有所帮助。  我想知道你为什么要询问这个方法,如果你现在正在使用它,或者计划使用它。

    在您的服务中、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这真的很有帮助! 我不是自己使用它、我只需要知道它是什么。 在我的工作中、我们处理测试和测量组件。 此端接器组件特别难于找到相关信息。 我唯一能找到的是 eBay 列表。