This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:引脚37 (PGND)周围的布局

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672052/lmz30606-layout-around-pin-37-pgnd

器件型号:LMZ30606

我正在处理引脚37 PGND 周围的接地安排以及到 AGND 的连接。

数据表(P.23)给出了建议的布局、其中实心 AGND 顶层平面仅连接到引脚37处的 PGND。

评估板布局(用户指南的 P7)显示了顶层 AGND 平面的类似布局、但 PGND 连接是隔离的。 然后、AGND 连接位于引脚33和34附近的通孔处。

我假设评估是这样的。 电路板是最佳参考、但是否有明确的答案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示了2层布局、而 EVM 是 4层布局。 这两种布局都显示了使用过孔从 AGND 到焊盘37周围 PGND 的连接。 数据表中的焊盘37连接到顶层的 AGND 平面、而 EVM 则连接到底层。 任何一种布局都可以正常工作。 主要要求是 AGND 仅在一个点连接到 PGND。