This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:关于浪涌电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672133/lp5907-about-inrush-current

器件型号:LP5907

大家好、

 

我们正在评估 EVM 上的 LP5907UVX-4.5/NOPB。

我们知道浪涌电流仅为一次、但在 EVM 上启动时、浪涌电流会发生两次。

因此、我们想知道原因。

 

我们猜第一个浪涌电流是由 VOUT 的轻微变化引起的。

这是 LP5907的特性吗?

 

 

[条件]


 

[结果]

如果 CIN 从1uF 增加到44uF、则第一个浪涌电流的峰值会减小。


 

 

此致、

Kanemaru


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    当 Vout 具有更大的斜率时、在启动斜坡期间输入电流会更高。 大多数 LDO 在启动期间的输出电压斜坡斜率会发生变化、从而导致输入电流和浪涌变化。 浪涌电流通常是指启动期间超过稳态输入电流的较高电流。

    2个浪涌电流尖峰通常与具有小斜坡的 LDO 有关、短暂时间且接近0斜率、然后继续上升以完成启动。 Cin 在 LDO EN 之前已在您的应用中充电、因此更大的 Cin 会提供更多的浪涌电流、而不是 Vin 源提供的浪涌电流。 Cin 较大的浪涌电流将具有较小的 Iin 峰值、但浪涌周期将更长、如示波器快照中所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    出现两个浪涌电流峰值并不少见。 许多稳压器都具有这种功能。 启用稳压器后、输出会尝试增大输出电压、但仍未充电的输出电容会对稳压器输出短路。 此时、短路保护功能将激活、并将输出电流降至接近零。 直接之后、稳压器输出已准备好再次提供电流、可以看到新的浪涌电流峰值、后跟几乎恒定的输出电流相位。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    Kanemaru