This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:适用于 BQ27510DRZT-G4的测试自动化

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699056/ev2300-test-automation-for-bq27510drzt-g4

器件型号:EV2300

我使用的是 EV2300。 我想自动刷写黄金样本、而不是使用 bq 电量监测计评估软件。 Golden sample 只是一个扩展名为".gg"的文件

需要自动化来提高闪存速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您必须编写代码、才能使用主机或其他控制器对电量监测计进行编程。 编写代码时、请按照以下应用手册中的说明进行操作。

    www.ti.com/.../slua801.pdf

    另一种替代方法是使用我们的工具 bqProduction -单节电池。
    www.ti.com/.../bqproduction-singlecell

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我非常感谢您的快速响应。 您的回答在一定程度上满足了我的要求。 我想详细说明我的要求。 我已经在使用 bq 评估软件来闪存黄金样本。 但我的目标不是闪存黄金样本中的所有参数、而是闪存特定的参数/寄存器。

    我希望我的问题措辞正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、
    您是否正在尝试使用主机只刷写一个参数? 如果是、第一个应用手册也解决了这一问题。 请参阅第3.5节

    如果您要使用 bqstudio、流程是直接的、只需转到参数进行更改、然后点击"全部写入"或在进行更改后输入即可
    谢谢
    Onyx