This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:为什么电池仅充电3.5V?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672026/bq24090-battery-is-charged-just-3-5-v-why

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件:BQ24092

我在这个原理图中有 bq24092  

当我将电池连接到它时,它只充电3.5伏,并且配发更快的 CHG 变为高电平  

问题是什么?您建议对 ISET、Iset2和 PRETERM 使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    检查充电期间的输入电流、并将其与目标充电电流进行压缩。  输入电流将几乎与充电电流相同。  电池电压介于2.5V 和4.1V 之间时、器件将快速充电、电流将由 ISET 和 ISET2设置。

    590欧姆的 ISET 将约为915mA

    但 ISET2为高电平会将输入电流限制为500mA、可能需要考虑将 ISET2接地。

    PRETERM 设置为2%、这有点低、建议使用10%或2k Ω。   

    检查输入电压以确保其在充电期间不会下降-将降低充电电流。

    还要检查器件的热上升情况-同时降低充电电流。