This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:关于省电模式计算公式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62050, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671672/tps62050-about-power-save-mode-calculation-formula

器件型号:TPS62050
主题中讨论的其他器件: TPS62160

您好!

您能给我介绍一下 TPS62050省电模式吗?
当使用不同的批次器件时、PFM 模式有时会在相同的电路和器件条件下发生。
因此、我将研究哪些因素会影响 PFM 模式。
请告诉我如何计算此器件的 PFM 阈值。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    D/S 的第9.4.3节介绍了省电模式及其阈值 如果 PFM 模式导致某些问题、只需将 SYNC 引脚拉至高电平即可强制 PWM 模式。

    此外、这是一个非常旧的器件。 我是否可以改用 TPS62160?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您的回答。
    我将向客户介绍 TPS62160。

    但是、
    客户多年来一直在使用 TPS62050。
    此客户应用是一种转移了模型电路的模型。
    此外、还需要使用 PFM 模式。

    在后台、
    客户正在调查由于批次变化导致的阈值变化。
    数据表显示了以下内容。



    我想表明、阈值与 TPS62050器件的规格变化不同。
    请告诉我以下几点。
    ・您能告诉我"低输入电压"和"最大输入电压"的特定电压。
    ・请提供与技术规格变化相关的建议(FSW 等) PFM 模式的阈值。
    ・您能 告诉我进入 PFM 模式的公式吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    是的、确切的阈值将随温度、Vin 和部件间的不同而变化。 我们不会指定此变化。 低输入电压是指2.7V、高输入电压是指10V。

    如果不在 PFM 模式下运行至关重要、则可以主动将 SYNC 引脚切换为高电平或增加更多负载电流。

    PFM/PWM 点的唯一变量是输出电流。