This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:TIDA-01352针对14V 输入电压进行了优化

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, TIDA-01352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672053/lm5030-tida-01352-optimaized-for-14v-input-voltage

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: TIDA-01352

您好!

我们收到了客户关于 LM5030的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在14V 输入电压下使用基于 TIDA-01352的 LM5030。 因此、他们必须更改一些用力压实、包括变压器。 是否有针对14V 输入电压进行过优化的参考设计?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    我找不到此器件具有14V 输入的参考设计。
    LM5030有一个 Mathcad 计算器、其中包含有关变压器设计的部分。
    www.ti.com/.../lm5030mathcad-calc
    还提供和 EVM。
    此致
    John