This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:sluubd3c.pdf 第96页17.2和#39;0x26#39;?

Guru**** 2557990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682413/bq78350-r1-sluubd3c-pdf-p-96-17-2-0x26

器件型号:BQ78350-R1

关于第96页下述句子的问题

 

ManufacturerAccess()读取 LifetimeDataBlock1()的示例:
(a)通过 ManufacturerAccess()发送 LifetimeDataBlock1()命令:SMBus 写入字
0x0060到命令0x00。
(b)命令0x26的 SMBus 读取块:返回块的前两个字节将是数据长度
接下来的字节将是命令的数据。

这是什么0x26? 实际上是0x23 (ManufacturerData ())?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责检查 TRM 中是否确实存在错误。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    实际上是0x23。 这是一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Batt、David。