This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:当 VON (&LT)、VIN/VBIAS 时、TPS22860具有高泄漏电流

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700185/tps22860-tps22860-has-high-leakage-current-when-von-vin-vbias

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22917

您好!

我将 TPS22860用作5V 传感器的负载开关、并使用具有3V VDD/IO 电压电平的处理器来控制 von 引脚。 VIN 和 VBIAS 连接到5V。

问题在于、当 Von 设置为高电平(3V)时、即使 VOUT 引脚上没有负载、VIN 或 VBIAS 也存在大约3-4mA 的泄漏电流。 数据表中没有提到这种泄漏、并指出当 VBIAS 为5V 时、高于阈值电平2.4V 的任何 VON 电压都是正常的! 这显然不是真的。

当我将 VIN/VBIAS 降低至大约3.5V 时、泄漏消失。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表中描述的低泄漏情况为 VON=0V 或 VON=VBIAS。 在不同的条件下、泄漏会增加、例如您描述的条件。

    如果您正在寻找一个低泄漏开关、该开关可在不同的电压和温度下变化并保持低泄漏、则可以查看 TPS22917负载开关。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复!

    是的、这是我在调试电路后理解的内容。 遗憾的是、由于这个原因、我们失去了一个原型旋转。 我认为您应该在数据表的某个位置提及这种行为、现在似乎更像是您试图隐藏此缺陷。 毕竟、这些负载开关通常用于通过处理器 GPIO (低电压)切换较高电压的负载。

    接下来、我将介绍 TPS22917或分立式 PMOS 解决方案。

    BR