This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:GUI 设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672064/tps53659-gui-setting

器件型号:TPS53659

TPS53659 GUI 设置
和输出电流设置
输出电流警告 OC 限值76A
输出电流 OC 故障限制95A

如何设置输入电流值?
IIN OC 报警限值 A?
IIN OC 故障限制 A?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 Configuration (配置)部分中、单击 Protection (保护)选项卡。 您可以在此处向下滚动以调整输入电流警告和故障限制。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen