This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:开串

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682099/tps61181a-open-string

器件型号:TPS61181A

您好!

我们的客户询问我们打开字符串时的行为。

请参阅随附的文件、并向我们提供您的意见/建议。

谢谢、此致、

HIRO

e2e.ti.com/.../TPS61181A_5F00_inquiry.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、
    当一个字符串打开时、其他字符串应该仍然打开。
    我是否可以知道、当所有六个灯串都连接良好时、驱动器是否正常工作? 正常启动和稳定工作?

    我对您的波形感到困惑。 如果 LED 灯串开路、为什么 TP258和 TP257的电压相同。  TP258上不应存在如此高的电压、因为它是开路的。  

    这里的 LED 电压是多少? 当 Vout 达到 Vout OVP 电压时、请确保 IFB1~4上的电压不符合 IFB OVP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    感谢您的回复、我已将您的报价告知客户。

    现在、我们将重新检查并进行测量、请稍候片刻。

    谢谢、此致、

    HIRO