This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:VC5-VC4读数不正确。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671811/bq76920-vc5-vc4-incorrect-reading

器件型号:BQ76920

大家好、我最近收到了使用 BQ76920的新 PCB。 原理图如下。

我遇到的问题是 VC3和 VC5读数。 我使用的是4芯电池、因此我放置了 R15。 我认为问题与我的 PCB 布局有关、因此我附上了 PCB 顶视图的一个 pdf。  e2e.ti.com/.../Hawkcell-JobFile.PDF

电压读数如下:

VC1: 4.184559

VC2: 4.184182

VC3: 6.050332

VC5: 1.683541

共计: 18.366875999999998

请帮助我解决此问题。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我会怀疑连接有什么问题。 电池3和5 (从器件的角度来看)的电压总和小于8V、这可能是因为电池3已达到其最大值。 当高/低报告电芯之间的电芯导线未连接时、这种情况很常见。 由于您安装了 R15、因此您应该使用安装的适当电阻器(R4或 R6)将第三个电芯连接到 J2或 J2-3。 确保您连接的引脚与安装的电阻器相匹配。 检查电阻器和 J2焊接尾端的焊料、确保 J2匹配引脚上没有污染、并检查 J2匹配连接器导线上的压接。 检查电芯处的线束连接。 此外、检查电路板是否导通、但有人认为其他连接可能更可疑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我认为问题是、虽然我添加了配置跳线来配置 VC 引脚的适当短路(如表8-1中所示)、但电池连接不正确。 如果我连接一个4芯电池、电池中最高的电池将连接到 VC4、这是不正确的。 它应连接到 VC5。 3芯电池也会出现类似问题。

    您是否知道在构建电路板时如何配置此电池连接?

    非常感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您似乎已经正确完成了、只需使用 J2引脚6、5、4、3和1跳过引脚2 (或引脚3)进行连接。 如果较小电池的电池线束必须保持顺序、则可以使用交替安装的电阻器从引脚2连接到 VC5、并在 VC5_R 必须连接的其他位置连接、或者使用短接跳线连接 J2引脚1和2。