This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压稳压器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS5432, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669660/buck-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS54331TPS5432TPS54424

主席先生,

    实际上、我们需要12V 至3.9V 的开关或线性或 LDO 稳压  器、Continua 傻的是、它需要500mA 的电流、我们必须通过启用该功能来控制稳压器、这也是我们需要的功能。

我认为开关稳压器 适合我们的应用建议使用合适的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naga、

    可能的解决方案极多。  正确的做法是、您需要开关电源而不是线性稳压器。  您能否详细介绍一下您的应用和设计注意事项、例如尺寸、简易性、成本、效率等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Tucker:
    我们将稳压器用于 Ublox 3G 模块电源、稳压器的输入电压为12V、稳压器输出电压为3.9V、稳压器输出电流持续为500mA。简单电路和总电路成本为8$、效率高于90%、需要3A 或超过3A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要500mA 的稳态电流和3A 的峰值电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STEDY 状态电流为500mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    峰值电流要求高于此值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我在一段时间内询问3A 稳压器的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54331D 是否适合我的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sara U270 GSM 模块电源是3.9V,建议我哪种稳压器适合我们的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54331D 可正常工作。 如果您需要进一步的支持、我建议您以该器件型号作为另一个支持 TPS54331的组来启动新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我们已经使用过的这个稳压器也建议我使用其他稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试查看 TPS5432:

    www.ti.com/.../tps54320

    或 TPS54424、这是一款更新后的新器件:

    www.ti.com/.../tps54424