This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找低压线路输入 PFC 解决方案

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682253/looking-for-low-line-input-pfc-solution

主题中讨论的其他器件:UCC28180

大家好、

我的消费者正在为低压线路应用寻找 PFC 解决方案、您能否建议一个满足以下规格的 PFC 控制器?

Vin = 24VAC

VOUT = 36V/300W

PF > 0.9

UCC28180是否适合这种低端应用?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、
    我相信所有 PFC 控制器都可以用于低电压正弦波输入。
    UC28180可能是用于300W 应用的最简单的部件。
    请注意、24V 交流标称线路上可能存在输入电压范围。
    在最大交流输入下、输出电压需要比交流线路的峰值高几伏(5-10 V)。
    因此、您需要知道最大输入电压。

    您是否知道这用于什么应用程序?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 我们将为此项目提出 UCC28180。

    此致、
    Wei-Hao