This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674-3.3VDC 输出为3.8VDC??

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700362/lm2674-lm2674-3-3vdc-output-is-3-8vdc

器件型号:LM2674-3.3

我尝试使用 WebBench 对使用 LM2674-3.3的3.3V 固定输出进行简单的设计设置。

这是两年前、该器件工作正常、满足了电压轨。 我不断重复使用相同的组件

器件。 这次大约电压轨变为3.8VDC。 这种变化的原因是什么?

我使用的是 L= 68uH、COUT=100uF、CIN 68uF。 我按照 数据表流程获取 所有器件的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有该设计的原理图?
    此外、当您向输出添加负载时、输出是否会恢复到3.3V?

    谢谢
    -Arief