This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:无需连接 LCD 即可测量输出电流?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682057/tps61165-possible-to-measure-output-current-without-attaching-lcd

器件型号:TPS61165

您好!

我们希望使用 TPS61165DRVT 来驱动 NHD-7.0-800480EF-ASXN#-T LCD 屏幕的背光。  

我们已将电流感应电阻器设置为1.1欧姆、以获得~180mA 输出电流(根据 LCD 数据表)。 但是、我们现在只有一个 LCD、并且不希望有损坏 LCD 的风险、因此我们希望在连接 LCD 屏幕之前尝试测量驱动器的输出电流。 我们尝试简单地将万用表与输出串联以测量电流、但我们测量的电流大约为310mA、而不是所需的180mA。 在未附加屏幕的情况下、这种测量输出电流的方法是否有效? 在应用 LCD 屏幕之前、是否有更好的方法来验证输出电流?

如果我们的测量结果实际上是正确的、那么设计是否有问题? 我应该从何处开始调试?

此致

Tinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注我们的产品、我们已分配此主题。 有人很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marthinus、
    我认为您的测量方法不正确。 当您将万用表与输出串联时,它显示为低阻抗负载。 那么、输入电压是多少? 如何使用万用表添加55欧姆电阻,并查看升压是否正常工作。