This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压电源 Vin=24V Vout=5V 至35V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681012/regulated-power-supply-vin-24v-vout-5v-to-35v

主题中讨论的其他器件:LM25118LM5175

大家好、

我被要求使用一个输入为24V 并使用缓冲器来控制反馈的电源稳压器、其输出电压可为5V 至35V。

我的第一个选择是一个便宜的选择、它使用 MC34063将24V 升压到36V、然后使用另一个 MC34063来降低该电压、但我不确定它是否是最好的。

另一种选择是使用 LM25118来实现该目的、但我必须考虑补偿网络

您认为这会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两个选项之间、我认为 LM25118是更好的选择、因为您只需要一个电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能让我做其他选择吗? 或者通过其他方法来控制稳压器、这是最好的方法、我使用 DAC 和缓冲器来实现它、但我知道我可以使用数字电位器或仅使用 DAC 来实现它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要降压/升压转换器、而 LM25118应该是更好的选择。 我们还有 LM5175/76、它需要4个外部 MOSFET、但它们的效率更高。