This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:序列要求和未使用引脚的端子处理

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700179/tps3850-sequence-requirement-and-terminal-proccecing-of-unused-pin

器件型号:TPS3850

您好!

我们收到了客户关于 TPS3850的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-以下引脚之间是否需要启动和关断序列?

 传感
 VDD
 WDI

-如果未使用以下引脚,建议的终端处理是什么?

 /reset
 /WDO

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    SENSE、VDD、WDI 没有启动或关断序列。 SENSE 和 WDI 可在 VDD 开启前开启、SENSE 和 WDI 可在 VDD 开启后开启。 在 SENSE 出现后、会忽略 WDI、直到 t_RST。

    如果未使用/RESET 和/WDO、则保持悬空或连接到 GND。 如果不使用看门狗功能、也将 WDI 连接到 GND。

    希望这能解答您的问题!

    Michael